This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:独立的偏置电压、变压器匝数比和功率速率。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920006/ucc28950-seperated-vbias-transformer-turn-ratio-and-power-rate

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

大家好,我将设计三个或更多的直流/直流转换器,如24V 100A 输出、12V 200A 输出

使用 ucc28950是可能的吗?

2 -但我在变换匝数比的设计中遇到了问题、为什么数据表中用0.7倍的匝数比计算得出的结果表明、他必须给一个房间、这意味着什么?  
如果我们设计一个没有 PFC 的系统会怎么样?

3在下图中、有 Vbias1、Vbias2、Vbias3和 Vbias 连接、这是否意味着它们是分开的? 我们是否需要使用4个独立电源为 IC 和驱动器供电?

提前感谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCC28951是直流/直流隔离级的理想选择、可通过 PFC 级的400V 总线等高电压输入运行。

    匝数比的数据表计算指定最小输入电压下的占空比为70%、如果输入电压由通常具有慢电压环路的 PFC 级提供、则该设计可在负载瞬态期间保持输出电压调节。 它还允许在输入断开时将输出电压调节保持一段时间。

    驱动器和控制器可由公共偏置轨供电。 请注意驱动器 IC 和控制器的 UVLO 开启和关闭电平、以确保在控制器处于活动状态时驱动器正常工作。

    此致

    Peter