This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:LM2594 OCP 行为

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919754/lm2594-lm2594-ocp-behavior

器件型号:LM2594

您好、专家、

我的客户在 LM2594 OCP 测试中发现了一个奇怪的现象。

根据触发 OCP 点的差分输出电流、输出电压的下降是差值、请参阅随附的波形。

当负载电流为0.8A 时,输出电压下拉至1.5V,然后放电至零。--图1

当负载电流为0.9A 时,输出电压下拉至0.8V,然后放电至零。--图2

当负载电流为1.0A 或更高时,输出电压下拉至零。--图3

您能帮助解释一下这种饱和情况吗? 以及触发电流限制的器件行为是什么? 我没有找到任何有关电流限制保护的说明。

图1:0.8A

图2:

图3:

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    开关电流峰值典型值为0.8A。 考虑到电感器电流纹波、最大输出电流低于0.8A、输出电压将在重负载偏置时下降。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    那么、这是该器件上的正常现象、对吧?  

    如果 Vout 在重负载条件下下降、为什么输出电压下降到1.2V 停止、然后输出电容放电至零、输出电流为0.8A、而不是直接下降到零?  

    此致、

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这在重负载条件下是非常正常的行为。

    对于固定的 Vin、Fsw、电感值和峰值电流限制、输出电压将改变电感电流纹波、从而限制最大输出电流能力、更高的负载电流、更低的输出电压。

    B R

    Andy