This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74201:VIN、VBIAS 设置

Guru**** 2508225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920189/tps74201-vin-vbias-setting

器件型号:TPS74201
主题中讨论的其他器件:TPS7A52

此用法是否正确?

 Vout = 2.5V、IOUT = 1.5A

 Vin = VBIAS = 3.3V

我们希望得到 VOUT=2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将 Vin 连接到 Vbias、则最坏情况下的压降电压为1.4V。
    因此、使用最坏情况分析、您需要在 Vin=Vbias 引脚上使用2.5 + 1.4 = 3.9V 才能实现2.5V。
    请参阅以下 TPS742数据表中的快照。

    如果没有3.9V 电压、TPS7A52在本例中看起来是一个很好的选择。
    此新器件的压降电压要小得多、因此您可以使用类似这样的3.3V 输入在1.5A 时生成2.5V 电压。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、非常感谢。

    我非常理解。