This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:bq27426

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919005/bq27426-bq27426

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好、先生、

我的客户使用 bq27426、我们知道它有3个 Chem ID。

您可以为使用其状况的客户提供黄金映像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    客户需要使用 GPCCHEM 工具来查找最佳化学 ID。  
    下面是一个示例。
    器件/系列3         
    通用化学 ID    器件/电压/化学    成分最大 DOD 误差、%
    3230    bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2    2.75
    3142    bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2    3.02
    1202    bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2    11.37
    最佳通用 ID 3230     
     此外、客户需要自己创建黄金映像。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    根据客户情况、还应使用 ID 3230、但他们不知道如何创建黄金映像。 您可以告诉我如何创建它吗?

    谢谢 Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在下面的应用手册中找到详细信息。
    Andy