This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:我们正在验证通道 A 和通道 B 中的电流变化

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA172, OPA2172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919982/ucc28070-we-are-verifying-current-variations-in-channel-a-and-channel-b

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:OPA172OPA2172

您好!

我之前在下面的主题中询问过通道 A 和通道 B 的电流变化
之后、根据 RSYN、RIMO、CAOA/CAOB 设置的实际电感器值调整常数、症状得到改善。
但是、再说一次、负载越轻、通道之间的变化就越大。
我想问您一个问题。
第一个是布局。
在我设计的布局中、通道 A 和通道 B 之间到电流感应电阻器和运算放大器的布线长度不同
这种接线长度差异是否会影响通道间的电流变化?
第二个是运算放大器。
该参考设计运算放大器使用了 OPA172。
出于成本原因、我使用了 OPA2172。
我要连接恒定负载运算放大器的输出波形、但输出似乎受到另一个通道的影响。
您是否认为该波形受 OPA2172串扰的影响?
OPA2172数据表中似乎没有提到串扰。
此外、串扰是否会影响电流平衡?

此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji 

    当然、如果您希望精确检测 MOSFET 电流的形状和值、则布局非常重要  
    您使用的是电流分流类型的方法。
    由于分流器直接放置在电源电路中并直接连接到电源接地、因此非常容易受到噪声拾取的影响。
    此外,在高 dV/dt 环境中测量信号的毫伏。
    出于这些原因、我发送给您的参考设计具有:
    (1)独立的高速运算放大器、差分输入直接位于升压 MOSFET 的源极上。
    因此、运算放大器之间没有串扰
    (2)从运算放大器输出到 CSA、CSB 输入的精心平衡的布局。
    这些问题通常不是电流互感器的问题、因为 CT 在电源和信号接地之间提供隔离信号。
    CT 还在不使用电子放大器的情况下提供放大信号

    噪声拾取将导致不精确和性能差、但可以通过仔细选择组件和仔细的 PCB 布局来控制噪声拾取。

    此致

    John