This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:器件输出范围

Guru**** 2765545 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920124/lm5164-device-output-range

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: LM5163

您好!

我可以找到 LM5164的输出信息:1.2V 输出电压至最大90V、

我尝试 webench 创建电路、但输出在 webench 中仅允许1.2V 至最大50V、您知道原因吗?

这是硬件限制吗? 或其他原因?

我正在寻找一个降压转换器、它可以输出12V 至90V 的电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yumiko、

    请在 TI 网站上下载适用于您的应用设计的 LM5163和 LM5164转换器快速入门设计工具。

    最大输出电压通常受总功率损耗的限制、例如 LM5164可以输出90V/0.1A、但很难输出90V/1A。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、非常有帮助。