This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:当 PFC 输出瞬态为276Vac 时、PWM 受 CAO 限制

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919504/ucc28070-pwm-is-limited-by-cao-when-pfc-output-transient-at-276vac

器件型号:UCC28070

尊敬的先生:

我们正在开发2900W 电信电源、并将 UCC28070用于我们的 PFC 控制器。  

导致 CAO 激活故障的条件是什么?   故障 Caob 和 Caoa 的行为。  

在276Vac 时的整流器输出瞬态0W --> 2900W 期间,由于如图所示的 CAO 下降到零,PWM 将受到限制。

哪些情况会导致故障激活?

CH2:曹  

CH4:PFC 电感器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解你的问题。
    未附加范围图。

    您是否有原理图?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耳塞先生

    抱歉、附加的文件未完全加载到网页。

    重新更新此图。

    CH2:曹的公司

    CH4:PFC_inductor A

    测试条件:276Vac,空载--> 2900W (瞬态)

    电流未达到峰值限制点。  

    我不知道为什么 CAO 下降到零来限制电力输送。

     

    哪些情况导致 Caoa 故障处于活动状态?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    UCC28070方框图的这个部分显示了将在 CAO 输出上引起一个故障条件的条件

    我想在您的情况下、关断是由零功耗比较器跳闸触发的。

    在无负载高压线路上、EAO 输出可能低于0.75V 标称(0.65V 最小值)的阈值
    这将导致 CAO 关闭、当您从空载循环到满载时、PWM 关闭。

    电压环路被设计成较慢、您可能在误差放大器的输出端具有一个较大的补偿电容器。

    我的建议是:
    使用此设计的 Excel 计算器。
    您可能在 PFC 输出上没有足够的电容。
    在线路电压较低且负载略大于空载时检查此问题。

    此致

    John