This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:Webench SIM &放大器问题;PSM 模式下的 Vref 数据

Guru**** 2504385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920148/tlv62565-questions-for-webench-sim-vref-data-while-psm-mode

器件型号:TLV62565

大家好、团队、

我收到了客户关于 Webench sim 的问题。 您能支持以下内容吗?

*客户设置是 Vin:3.3V、Vout:1.5V、Rfbt:180k、Rfbb:120k

1:对于负载瞬态仿真、Vout 有一点高(1.518V)。 我们假设这是由于电阻容差、Webench 会自动为 Rfbt 选择+1%、为 Rfbb 选择-1%。 仿真负载瞬态时是否可以更改容差变化?

2:在 PSM 模式下、VFB 应具有+0.9%容差(类型)。 是否可以更改负载 瞬态仿真的 VFB 容差值?

3:根据 VFB、典型值为0.9%。 我们是否有任何可发送给客户的最大/最小数据?

我找不到1、2的任何 UI、因此 Webench 没有这些 UI、但只需确保。

感谢您的支持。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kitajima-San、

    请查看下面重点介绍的我的评论。

    1:对于负载瞬态仿真、Vout 有一点高(1.518V)。 我们假设这是由于电阻容差、Webench 会自动为 Rfbt 选择+1%、为 Rfbb 选择-1%。 仿真负载瞬态时是否可以更改容差变化? -->在原理图(“定制”部分)上单击电阻器,可以在 Webench 中更改 FB 电阻分压器,您可以在其中选择容差最低的器件。

    2:在 PSM 模式下、VFB 应具有+0.9%容差(类型)。 是否可以更改负载 瞬态仿真的 VFB 容差值? --> VFB 容差无法调整。 如果我知道客户的瞬态负载规格?  瞬态负载的上升和下降时间是多少?

    3:根据 VFB、典型值为0.9%。 我们是否有任何可发送给客户的最大/最小数据? -->我们可以离线讨论这个主题。

    此致、
    Excel