大家好、团队、
我收到了客户关于 Webench sim 的问题。 您能支持以下内容吗?
*客户设置是 Vin:3.3V、Vout:1.5V、Rfbt:180k、Rfbb:120k
1:对于负载瞬态仿真、Vout 有一点高(1.518V)。 我们假设这是由于电阻容差、Webench 会自动为 Rfbt 选择+1%、为 Rfbb 选择-1%。 仿真负载瞬态时是否可以更改容差变化?
2:在 PSM 模式下、VFB 应具有+0.9%容差(类型)。 是否可以更改负载 瞬态仿真的 VFB 容差值?
3:根据 VFB、典型值为0.9%。 我们是否有任何可发送给客户的最大/最小数据?
我找不到1、2的任何 UI、因此 Webench 没有这些 UI、但只需确保。
感谢您的支持。
此致、
小岛上的 Kazuki