This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:在反激式中将 AZ431替换为 TL431LI 时获得更低的输出电压

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI, TL432LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919828/tl431li-getting-lower-output-voltage-when-replacing-az431-with-tl431li-in-flyback

器件型号:TL431LI
主题中讨论的其他器件:TL431TL432LI

大家好、

我正在支持我的客户将 AZ431AN-ATRE1替换为 TL431LIAIDBZR。 根据我们的知识、该器件应该是兼容的、但在更改器件后、我们仅获得6.7V 输出、而不是反激式器件上的12V 输出。

按如下所示连接原理图。 是否需要为 TL431执行任何修改 B?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您能否确认正确的 OPN? TL432LI 具有引脚兼容性、但 TL431LI 不具有引脚兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉犯了这个愚蠢的错误。

    此致、

    Brian