This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:并联输入电容器的数量

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919616/tps546d24a-number-of-paralleled-input-capacitors

器件型号:TPS546D24A

大家好、

我与计划使用 TPS546D24ARVFR 的客户合作、将12V (10.8-13.2V 范围)设计为0.72V @30A。 您建议使用多少个10uF 35V X5R 1210陶瓷输入电容器? 我们有一个用于高频滤波的2.2nF 和1uF 电容器、但这将有助于了解除大容量电容之外还应并联多少个其他电容器。 并联电容器数量的主要影响因素是否低于可在 DS 中计算出的最大 ESR (8.2.2.5公式24)? 还有其他因素吗? 感谢您的帮助!


此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

        电容器的并联可有效地帮助降低所需频率范围内的网络阻抗。 由于电容器不是纯电容、并且往往随着频率的增加而变得感性、因此并联多个具有不同值的电容器有助于降低特定频率范围内的阻抗。

    并联大容量电容器有助于降低 开关频率下的纹波(由 ESR、ESL 和电容引起)。 2.2nF 和1uF 的高频电容器有助于减少开关尖峰并用作高频旁路电容器。

    此处是 WEBENCH 设计的参考链接。 请根据您的瞬态和纹波要求定制设计。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=F3AD0FEB988C4BD5

    此致、

    Gerold