This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热功率耗散-降压和电感器

Guru**** 1425080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920025/thermal-power-dissipation--buck-and-inductor

尊敬的 TI 团队:

要计算器件功率损耗、我们是否确实需要从降压稳压器功率损耗中减去电感器 DCR 功率损耗? 稳压器效率与电感器的 DCR 功率损耗固有地结合在一起?  请在下面进行澄清、  

 谢谢、

Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、

    是的、您应该减去电感器损耗。  还有其他损耗、例如电容器中的 RMS 纹波损耗和 FB 电阻器中的 IR 损耗、但与电感器和 IC 损耗相比、它们很小。  您还可以使用在线 Webench 工具。  它将为您计算单个功率损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    但是、我认为稳压器效率的消耗仅用于吸收电感稳压器上的损耗(例如稳压器 MOSFET 开关(Qg)、导通 RDS (on)和比较器偏置电流损耗等)、就像这样。  

    现在了解了我们计算损耗的效率图、该图适用于整个电源系统、包括电感器和电容器损耗。  

    请确认我的理解是正确的。

    此致、

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vignesh、是的、与效率相关的损耗应包括总系统损耗、包括电容器、电感器、转换器偏置电流、FET 开关和导通损耗...

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John Tucker 和 Yuchang。