This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041-N:当将 LM4040-N ADJ 用于1.2V 输出时、应如何连接 FB 引脚?

Guru**** 2813345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N, LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918946/lm4041-n-how-should-the-fb-pin-be-connected-when-using-the-lm4040-n-adj-for-1-2v-output

器件型号:LM4041-N
主题中讨论的其他器件:LM4040-N

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM4041C-N 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我喜欢将 LM4040C-N ADJ 用于1.2V 输出。

使用具有1.2V 输出的 LM4040-N 时、应如何连接 FB 引脚?

是否可以使用浮点?

如果 FB 和(+)引脚之间需要电阻器、电阻如何?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    LM4041-N-ADJ 上的 FB 引脚应连接到阳极以实现1.2V 输出。

    我们还有一 个固定1.2V LM4041-N 选项、该选项没有 FB 引脚。 这应该是 LM4041-N-1.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢你的答复。

    如您所述、LM4041-N-1.2是更好的选择、但客户的 LM4041-N 库存已就绪。

    因此、他们需要使用 LM4041-N-ADJ。

    请告诉我们以下问题。

     Fbpin 和 阳极之间的连接。

    (1)是否可以直接连接或通过电阻器连接

    (2)如果需要电阻器、则适合使用哪种欧姆电阻器。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    1.可以直接连接。 不需要电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一