This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:当 REFIN 低于0.39V 且 EN 为高电平时、VO 行为如何。

Guru**** 2814505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919406/tps51200-q1-when-refin-is-less-than-0-39v-and-en-is-high-how-is-vo-behavior

器件型号:TPS51200-Q1

您好的支持团队。

当 REFIN 低于0.39V 且 EN 为高电平时、我会收到客户的询问、 VO 的行为是怎样的。

我想当数据表的功能方框图中的 REFINOK 为"低电平"时、ENVTT 变为低电平、VO 被禁用、它变为 GND 电平。

正确吗?

感谢您的来信。

此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、  

    当 Refin 小于0.39V 且 EN 为 hgih 时、Refout 和 Vo 均禁用、且其电压为0V。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钱圣

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致。

    千兆