This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器、最大 即使在充电时、负载电压也为3.7V

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920115/battery-charger-with-max-load-voltage-3-7v-even-when-charging

主题中讨论的其他器件:BQ25120ABQ25155

您好!

我们正在寻找一种低功耗单节电池充电解决 方案、该解决方案可在电池和某些内部 LDO/降压稳压器之间自动切换、从而确保负载在充电期间不会看到高于3.7V 的电压、但也不会低于3.0V 的电压。 芯片应自动处理电源之间的切换。

当负载由电池供电时、电池和负载之间不应进行调节、以实现最小的静态电流损耗。

BATT-C;200-300mAh

负载所需电流:15mA 运行/充电、仅电池运行期间的峰值电流<100mA

VIN 为来自 USB 的5V

是否有任何建议要评估哪个部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 BQ25120A。 它是一款集成了直流/直流转换器和 LDO 的低功耗线性300mA 充电器。 该器件具有 I2C 通信功能、允许您将电池充电电压更改为所需的3.7V。  

    我们还有 BQ25155、它具有集成的 LDO 和 ADC、充电电流高达500mA。