This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079TEVM:用于为电池充电的 EVM 板设置

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079TEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920076/bq24079tevm-evm-board-setting-for-charge-battery

器件型号:BQ24079TEVM

大家好、

我想使用 BQ24079TEVM 进行充电测量。 我的设置如下所示。

R8:ILIM=1k

2. R11:ISET=1k

3. R16:TS=8.66k

4.(JMP5) EN1=低电平

5.(JMP4) EN2=高电平

6.(JMP3) CE_BAR =低电平

7.(JMP1) TMR =分辨率

8. JMP2 TD =低电平

9.蓄电池电压= 3.7V 连接至 J3

J1 = 5V/2.5A

我的设置如上所示。 我看到 D1和 D2 LED 亮起、但没有流经电池的充电电流。 如果我遗漏了任何内容、您能帮我了解一下吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否报告所有 VIN 和 OUT 上的电压?

    VOUT 上是否有任何负载?