This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:询问 TPS61042 VFB 电压

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919692/tps61042-asking-for-tps61042-vfb-voltage

器件型号:TPS61042

您好、先生、  

客户设计 TPS61042。 根据规格、最大 VFB 为260mV。

但是、客户测得的 VFB 为0.263~0.266mV。

这是否有任何副作用?

输入电压:5.09V  
RS;13 Ω
BR、
SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    260mV 是最大值 典型应用条件下的值。 由于客户的应用与数据表不同、因此内部基准电压可以接受一点差异。 总之、客户无需担心这一点。

    BR、

    Robin