This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:如果发生电池 OVP、BQ25898是否具有与 BQ24160相同的保护机制?

Guru**** 1558020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ25898
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919474/bq25898-does-bq25898-have-the-same-protection-mechanism-as-bq24160-if-battery-ovp-happen

器件型号:BQ25898
主题中讨论的其他器件:BQ24160

您好!

我们在不同的产品中使用了两个充电器 IC BQ24160和 BQ25898。

根据 BQ24160的数据表、如下所示、VBAT (REG)编程不得低于 VBAT。 如果电池电压比调节阈值高5%、电池 OVP 电路会立即关闭 PWM 转换器、并打开电池 FET 以将电池放电至安全工作电平。

如果发生电池过压保护、BQ25898是否具有相同的保护机制:电池过压保护电路会立即关闭 PWM 转换器、并且电池 FET 会打开、从而将电池放电至安全工作电平?

谢谢!

BQ25898:

BQ24160:

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    是的。   BQ25898在检测到电池 OVP 后立即停止开关。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 我还有一个问题。  

    是否已打开电池 FET 以将电池放电至安全工作电平?

    谢谢!

     

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、

    是的、电池 FET 打开以使电池放电。

    此致、
    Jeff