This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:具有 BQ27542电量监测计设计验证的 BQ24192电池充电器、适用于已列出规格的电池

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919719/bq24192-bq24192-battery-charger-with-bq27542-fuel-gauge-design-verification-for-the-battery-of-listed-specification

器件型号:BQ24192
我们使用了电池充电器 BQ24192和电量监测计 BQ27542。
此设计使用标称值为3.7V 的锂聚合物电池进行了验证、最大电压为4.2V -充电电流为2A 的12000mAH 电池。
现在、我们要使用以下规格更改电池。
请根据以下提到的规格帮助查看电池设计:
规格如下:
器件型号: LFP805993
单元格:单个
类型:磷酸铁锂
容量:3000mAh
标称电压:3.2V
充电结束:3.65V
快速充电电流:0.5°C
最大充电电流:1C
电池数据表和设计 pdf,我们将在此处附上使用信息。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prethi、

      BQ24192的充电调节电压范围低至3.5V、可支持您所需的充电电流。 请参阅此帖子以查看您的原理图:  

    要查看监测计、请创建另一个零件号为 BQ27542的帖子。