This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:当 PSEL 处于高电平时、BQ25601能否更改充电电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919931/bq25601-can-bq25601-change-the-charge-current-when-the-psel-is-in-high-level

器件型号:BQ25601

您好,团队

    PSEL 在我的客户电路中始终处于高电平状态,这会导致输入电流限制仅为500mA。 客户尝试向 WD_RST 位写入1以退出默认模式、并通过 I2C 将输入电流限制更改为2A。 但输入电流限制仍为500mA。    当 PSEL 处于高电平时、BQ25601能否将充电电流更改为2A? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

      PSEL 设置默认输入电流限制。 一旦建立了主机通信(上电时)、主机就可以使用 IINDPM 寄存器覆盖 PSEL 设置的输入电流限制。  输入源检测完成后、主机 CAN 超写 IINDPM 寄存器位。

    加电后和 I2C 通信配置寄存器之前存在 PSEL 限制。