This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:启动问题和低效率

Guru**** 2813885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919372/lm3478-start-up-problems-and-low-efficiency

器件型号:LM3478

您好!

我们需要具有以下参数的升压转换器:

输入电压:7 - 8.5V

输出电压:130V

Ioutmax:70mA

效率:90%以上

使用 webench、我获得了随附的原理图-我更改了一些元件、因为我找不到 webench 推荐的元件。 MOSFET 现已更改为更大的 MOSFET (36A)。

我们遇到了启动问题-大多数情况下、升压器不会输出130V 电压(MOSFET 卡在连续导通模式下、从不会开始振荡- DR 引脚保持在~4V)。 如果我们快速对输入电源进行几次耦合和去耦、我们可以使其启动。 我们还通过增加一个大输入电容(1200 uF、然后5000 uF、结果更好)、使其更稳定地开始工作。 我们使用的电源的最大额定电流为3A、我们可以看到在启动时消耗的电流非常大。 最终应用将使用7.4V 锂电池组作为升压转换器的电源。

另一个问题是升压转换器的整体效率。 Webench 声称此拓扑的效率超过95%、但我们在5.4W 输出下仅实现了75%的效率。 这是预期的效率还是可以提高到90%以上?

最后、我们希望使用此升压转换器来提供两个灯镇流器、因此需要130V 的输出电压、Ioutmax=100mA。 这可以通过 LM3478获得吗? Webench 在输出电流大于90mA 时未显示 LM3478、我不知道原因。

谢谢、

Alex Chiant

www.falcon.roe2e.ti.com/.../UVC5W2CBB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    此配置中的升压系数非常大:130V/7V = 18.6。 这意味着您的输入电流大约是您的输出电流的20倍。 这种情况听起来并不像很多、但尤其是在启动期间、当输出电容器放电时、转换器甚至可能会进入电流限制来为电容器充电。 这会导致高浪涌电流。

    添加一个大输入电容器会有所帮助、因为现在您的输入具有更小的阻抗并可以提供更多电流。

    我不能确切地说为什么该转换器的限值低于100mA、但总的来说、对于如此高的升压因数、我建议使用反激式配置而不是单个升压级。