This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:OC 引脚电流保护:DESAT 和分流方法结合

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919816/ucc21710-q1-current-protection-with-oc-pin-desat-and-shunt-method-combining

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710UCC21750

您好!

我将 UCC21710用作栅极驱动器。 我在其数据表中阅读了第29页第8.3.7章的以下陈述:

'过流和短路保护功能也可与去饱和电路和分流器配对使用
电阻器。"

这是否意味着我可以同时连接到去饱和电路和分流电压的引脚 OC、并且系统以有线方式工作、或者、因此检测0.7V 阈值的第一个保护电路激活电流保护?

我还查看了 EVM UCC21732QDWEVM-025 、其中实现了这两种方法、但明确声明它们可以以独占方式使用。

哪一个是事实?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    它是一个或另一个。 您可以在同一驱动器上实现 OC 检测/OR/ DESAT 检测、但不能同时实现两者。 但是、如果您希望在一个驱动器上实现 DESAT、当然也可以在其他驱动器上实现 OC、

    OC 引脚的优势是能够通过电阻梯调节 DESAT 阈值、而 DESAT 引脚(在 ucc21750中为固定9V、并且只能在 HV 阻断二极管正向电压的阶跃中增加)

    .[报价用户="6292489"]"过流和短路保护功能也可以与去饱和电路和分流器配合使用[/quot]

    这应该说"或"以避免混淆。

    如果我已经回答了您的问题、请按绿色按钮告知我、请不要再提出任何问题!

    最好

    Dimitri