This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290EVM-279:TPS62290EVM 中开关引脚上的负电压约为-0.6V、间隔超过0.3V。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919766/tps62290evm-279-the-negative-voltage-on-switching-pin-in-tps62290evm-is-around--0-6v-and-over-0-3v-sepc

器件型号:TPS62290EVM-279
主题中讨论的其他器件:TPS62290

您好、先生、

EVM 中 TPS62290的 SW 引脚的负电压为-0.6V。 它超过0.3V 规格。 下面的波形显示了 EVM 中的开关波形。 测量点非常接近 ASIC。

有没有关于如何解决此问题的建议?

是否有其他瞬态时间规格? 我在规格中找不到它。

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    测量 SW 引脚上的电压对测量设置很敏感(确保使用 Tip & Barrel 方法)、数据表中 SW 节点的电压规格也处于直流条件下、您在这里看到的是瞬态条件。 您可以在以下应用手册中阅读有关测量 SW 电压波形和 SW 节点额定值的正确方法的更多信息: 了解 SW 节点的绝对最大额定值

    此致、

    Davor