This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:PFC 电感器的纹波电流

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919388/ucc28070-ripple-current-of-pfc-inductor

器件型号:UCC28070

您好!

我使用 UCC28070 excel 计算器工具、但遇到以下问题:

低压线路峰值时的 K (DPLL)电感器电流消除-目的是什么?

即使我插入更大的电感、它也会被电感器纹波电流(DIL)续流至55%。 (我需要30%的纹波,因此我的磁芯损耗是可以接受的)

并影响电流补偿网络计算。

此致、

Ilia Hadzhiev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我明白了为什么,所以我现在的问题是,我是否可以将此计算器用于无桥 PFC 而不是交错 PFC 拓扑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用计算器进行无桥操作。
    但是、计算器是为交错操作设计的、不会为 RIMO 值提供正确的结果。
    这是因为在交错应用中、每个相位提供一半的负载功率。
    在无桥应用中、每个相位提供一半交流输入周期的满负载功率。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此,我应该用 in (pk)替换0.5 Iin (pk)吗?  

    此致