请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 您好!
我使用 UCC28070 excel 计算器工具、但遇到以下问题:
低压线路峰值时的 K (DPLL)电感器电流消除-目的是什么?
即使我插入更大的电感、它也会被电感器纹波电流(DIL)续流至55%。 (我需要30%的纹波,因此我的磁芯损耗是可以接受的)
并影响电流补偿网络计算。
此致、
Ilia Hadzhiev
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.