This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:什么#39;s 拍频?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919818/ucc12050-what-s-beat-frequency

器件型号:UCC12050

您好!

在数据表中、据说 SYNC 是为了克服拍频、但我找不到什么是拍频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    拍频是一个术语、用于描述同一电路板上两个开关频率之间的差异。 因此、如果一个 PSU 以100kHz 的频率运行、另一个以99kHz 的频率运行、您可能会看到系统中的拍频为1kHz。

    此致

    Peter