This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:如何在 PFM 模式下了解轻负载条件下的输入电流?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919738/lmr36006-q1-how-do-we-know-input-current-in-light-load-condition-with-pfm-mode

器件型号:LMR36006-Q1

大家好、  

您能否告诉我如何在采用 PFM 模式的轻负载条件下了解输入电流?

  • 我发现"7.5电气特性"显示 IQ-nonSW (工作静态电流(非开关))为36uAmath。
    此外、脚注(2)显示"这是器件开环使用的电流。 它不代表稳压时系统的总输入电流"。  
    • 非开关是否仅意味着下图所示的持续时间? 因此、它不是 PFM 模式下的总功耗电流、对吗?
    • 要查找总输入电流、还需要其他哪些电流
  • 是图。 22效率可以指示总输入电流?
    例如、10mA 输出电流、5V 输出电压和12V 输入电压、那么效率约为82%。
    这表明总输入电流为25.4mA、对吗?
    如果正确、您能告诉我为什么该值与 IQ-nonSW 的形式有很大不同?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、出现拼写错误。

    大家好、  

    您能否告诉我如何在采用 PFM 模式的轻负载条件下了解输入电流?

    • 我发现"7.5电气特性"显示 IQ-nonSW (工作静态电流(非开关))为36uAmath。
      此外、脚注(2)显示"这是器件开环使用的电流。 它不代表  稳压时系统的总输入电流"。  
      •  非开关是否 仅意味着下图所示的持续时间? 因此、它不是 PFM 模式下的总功耗电流、对吗?
      • 要查找 总输入电流、还需要其他哪些电流
    • 是图。 22效率可以指示总输入电流?
      例如、10mA 输出电流、5V 输出电压和12V 输入电压、那么效率约为82%。
      这表明总输入电流为5.08mA、对吗?
      如果正确、您能告诉我为什么该值与 IQ-nonSW 的形式有很大不同?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    •  非开关是否 仅意味着下图所示的持续时间? 因此、它不是 PFM 模式下的总功耗电流、对吗?

         非开关意味着 FB 引脚偏置电压高于1.0V、接近于空载条件、因此这不是您指出的持续时间、  

    • 要查找 总输入电流、还需要其他哪些电流

          可在实际电路上测试总输入电流、或参考效率图

    • 是图。 22效率可以表示总输入电流?--
    • 这表明总输入电流为 5.08mA,它是正确的吗?--- 没错

    • 如果正确、您能告诉我为什么该值与 IQ-nonSW 的形式有很大不同?

    在轻负载条件下、器件将频繁唤醒并切换露点以对输出进行充电、这将比非开关模式消耗更多的电流。