This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:最小输出 ESR (具有频率的电流摆幅 低于去毛刺脉冲时间)

Guru**** 2430380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919190/tps2561-minimum-output-esr-current-swing-with-freq-below-deglitch-time

器件型号:TPS2561

大家好、

我的问题与系统的输出有关。

我想知道、在使用陶瓷电容器而非 Elkos 时、是否需要最低的输出 ESR;这样输出电流摆幅就不会太快、以至于去毛刺脉冲电路将使 FAULT 引脚保持稳定。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RWE、

    可以使用陶瓷电容器。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    那么、输出电容器没有最小 ESR?

    我只是想知道、因为数据表中说:"不需要输出电容、但当输出端需要大瞬态电流时、建议在输出引脚上放置一个高值电解电容器。"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RWE、

    放置高电容值电容器的原因是使输入和输出电压保持稳定。

    与突然重负载一样、输入和输出电压可能会下降、这可能会影响系统工作。

    因此、它通常会添加一些电容器以稳定电压。

    根据您的应用、您可以决定电容器的体积。

    对于我们的新电源开关产品、我们通常添加陶瓷电容器而不是电解电容器。 两个都很好。

    您说什么是故障断言问题?

    如果应用中有任何问题、请将其发送给我进行调试。

    谢谢。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    我明白了。 更高的输入电容解决了断言问题。

    谢谢你