This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:无法引导 bq76920

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919509/bq76920-unable-to-boot-bq76920

器件型号:BQ76920

无法引导 bq76920。 暂时在 TS1上施加3.3V 电压以启动。 CAP1上测得的内部 LDO 电压为3.3V、REGOUT 电压为0.3V。问题出在哪。 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sashi、

    我看不到原理图有问题。

    检查 REGSRC 引脚是否焊接到布线上、并且电压与 BAT 引脚相同。

    检查 REGOUT 引脚是否已焊接到布线上。  检查 REGOUT 迹线上是否存在对 GND 短路、包括其电容器。

    您还可以测量 R19两端的电压、以查看它看起来是正常工作电流还是稳压器上的某个位置短路、可能是 REGOUT。

    如果部件在处理或组装过程中可能已损坏、您可以在此板上尝试其他板或部件。  如果您移除部件、请在移除 IC 的情况下检查 REGOUT 上的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 根据原理图、BAT 和 REGSRC 引脚不会相互短路。 这可能是原因。 我将短接两个引脚、然后检查 REGOUT 电压并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 根据原理图、BAT 和 REGSRC 引脚不会相互短路。 这可能是原因。 我将短接两个引脚、然后检查 REGOUT 电压、并将返回给您。