This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705A:哪一个 VIT℃更窄、从-40℃至125?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7705B, TL7705A, TPS3703-Q1, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919450/tl7705a-which-one-has-a-narrower-range-of-vit--from--40-to-125

器件型号:TL7705A
主题中讨论的其他器件:TL7705BTPS3703-Q1TPS3840

您好!

请告诉我、TL7705B 和 TL7705A 中的哪一个具有从-40℃到125℃的窄 VIT 范围?

在 TL7705B 的  ℃表中、VIT-在"TA =℃范围"(我选择 Q 后缀器件-40 μ A 至125 μ A)中为4.45V 至4.65V。

在 TL7705A 的数据表中、仅 在"TA = 25°C"下、VIT-为4.5V 至4.6V。

我想选择一个具有更窄 VIT 范围的器件。

如果 TL7705A 的 VIT 范围更窄、请提供 VIT 与温度间的应用曲线等数据。

此致、

Okuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okuyama-San、

    在本例中、TL7705B 具有更窄的 VIT 范围、因为它在整个温度范围内具有额定性能。 但是、这些器件非常旧、因此我们没有针对这两个器件的完整特性说明等。 您是否需要这些器件具有的所有引脚功能? 我们拥有较新的器件、具有包括 IQ 和精度在内的诸多优势、例如 TPS3840/TPS3703-Q1。

    谢谢、
    Abhinav。