This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:当 SW 被禁用时、输出电压不是0V

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919496/tps65400-output-voltage-is-not-0v-when-sw-is-disabled

器件型号:TPS65400

您好!

我发现当 EN 引脚为低电平时、输出电压为~1V。 这会导致我的电路出现一些问题。

当开关未启用时、我应该怎样做才能使输出0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kien  

    可以给我发送原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我通过电子邮件发送了它。