This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100是否可用作桥式整流

Guru**** 2512015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918990/lm66100-can-lm66100-work-as-bridge-rectification

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: SM74611

大家好、

我的客户需要低压降 电桥整流进行生成收集、输入为0~5Vpp 50Hz 正弦波、电流为10mA、因为二极管具有0.5V 压降、因此我们想知道是否可以将 LM66100用作电桥整流?

如果是、您是否有电路指南、如果不是、我们是否有其他推荐解决方案? (我们知道 SM74611可以工作、但它可能不适合10mA 应用)

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    不建议将 LM66100用于整流等交流应用。 正如您所说、SM76611可以正常工作、但没有为该应用构建其他集成式 FET 理想二极管选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    明白了、感谢您的评论。

    此致 Sunny