This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池单元问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919619/bq40z80-battery-cells-questions

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

团队、

我希望将 BQ40Z80用于7S 电池组、我想知道我可以在每个级别并联多少节电池?  它将是一个真正的大包装。

此外、您是否有 BQ40Z80支持的电池单元列表(无需使用软件)?

谢谢你。

    我希望将 BQ40Z80用于7S 电池组、我想知道我可以在每个级别并联多少节电池?  它将是一个真正的大包装。
 
   此外、您是否有 BQ40Z80支持的电池单元列表(无需使用软件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为查看受支持电池的最佳方法是软件、在收集电池的日志文件后、通常可以使用 GPCCHEM 工具找到良好的 ID 匹配。

    我会参考数据表和 TRM 以了解最大容量、我相信它是29000mAh。 如果电流超过这些值、则可以进行电流调节、这可能需要一些主机处理来计算真实值。

    此致、

    Wyatt Keller