This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:符号&尺寸

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919613/ucc21750-q1-symbols-footprints

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750UCC21732

您好!

我无法通过 Ultra Librarian 找到 UCC21750的符号/封装。 因为我需要在原理图和电路板设计上进行工作、所以是否有任何替代方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    我们正在为每个隔离式栅极驱动器提供这些符号。

    同时,您可以使用 UCC21732的符号/封装,如下所示。

    唯一的区别是 UCC21750上的 CLMPI 引脚在 UCC21732上称为 CLMPE

    UCC21732上的 DESAT 引脚被称为 UCC21750上的 OC 引脚

    这些引脚的用途相似、因此应避免混淆。

    您可以通过下面的链接获取它们

    https://vendor.ultralibrarian.com/ti/embedded?vdrPN=UCC21732QDWQ1&sid=01716025653b001ebcc85f0e33db0004e02ae00d01328&c=1

    如果我已经回答了您的问题、您可以通过按下绿色按钮让我知道、如果您还有其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri