This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:数据表#39;s 效率数据的测试条件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919417/bq25886-test-condition-for-datasheet-s-efficiency-data

器件型号:BQ25886

关于数据表第11页上的效率数据、是否存在详细的测试条件?

此外、测试原理图是否接近 bq25886EVM (或数据表第25页)、对吗?  

【背景】

・客户正在使用 bq25886EVM 默认设置和数据表中相同的条件(VBUS:5V、1μH Ω)测量效率、但由于达到电流限制、大电流无法测量。

μ・数据表看起来可以测量 VBAT:8.0V/1.6A 和7.6V/1.7A。

・已达到 VBAT 上的电流限值:7.6V/1.5A 和6.4V/1.8A。 (电流限制为2.5A)

・总的来说、客户测得的效率数据低于数据表。 (这些注意事项正在调查中)

⇒我想通过正确的测试条件来确认差异点、并修改客户测试条件。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    BQ25886EVM 用于测量数据表中的效率曲线。 客户使用 IHLP25CZER1R0k01电感器实现最佳性能非常重要。

    此外、客户必须在尽可能靠近 IC 的位置测量输入和输出、以消除通过 PCB 走线的传导损耗。 有关测试和测量设备的理想配置、请参阅 EVM 用户指南的图1。 EVM 用户指南的第2.4节提供了一些测量器件性能的最佳实践、因此请仔细阅读。  

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo