This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:观察到输出损坏

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919529/tps2121-damage-to-the-output-observed

器件型号:TPS2121
我有一个 TPS2121多路复用器从两个独立的5V 电源中的一个管理5V 电压、这两个电源可能存在也可能不存在、并将5V 电压提供给单个输出、在这种情况下、我似乎已经损坏了芯片:
在故障芯片上、我观察到:
在芯片未上电时、输出端的阻抗为70欧姆。   
当 IN1为 5V 且 IN2为0V 时、输出会定期尝试以每40ms 1.2 V 的电压开启。  (请在下方截取)
在 IN1上施加5V 至 IN2的电压、0V 的电压将使输出稳定为0V。

我的系统在24V 直流电压下运行、但两个输入只能从低电压电源中看到5V 的标称值。   
这是我的电路的一个片段
我的 IN1上的5V 输入已建立良好、并且在网络上具有大量电容。  IN2:PWR 网从另一个电路板(并非始终存在)引入、并且在该电路板上本地没有任何电容。  我想知道这是否会使我易受电缆连接时该输入上 ESD 冲击的影响。  您能否告知 IN2上的 ESD 是否会以我观察到的方式损坏器件、或者是否有任何其他因素可能造成损坏?
感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    根据所提供的信息、无法确认问题是什么。 这些器件的额定电压为24V、因此浪涌事件必须非常严重才能对其造成损坏。  

    发生故障时您正在运行的测试是什么? 您能否在其他 TPS2121器件上重现此问题? 当您打开器件时、负载电流和负载的性质是什么?

    如果您不愿意发布此信息、请随时通过 s-dmello@ti.com 直接向我发送电子邮件以获取直接电子邮件支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载仅从 PowerMUX 5V 输出消耗几百毫安的电流。  在发生损坏时、负载处于稳定状态。  IN1状态也应始终为稳定的5V。  当电缆线束连接到 IN2信号时(但我认为未通电、除非电缆出现故障、但即使这样、该线束中的电压也最多只能提供24VDC)、就会发生损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    如果由于某种原因、电缆上的电压为24V、并且已输入到 TPS2121中、则可能发生的电感振铃可能会导致浪涌事件、从而损坏器件。 很难说出电气过载事件中可能发生的损坏程度、但超过绝对最大值的任何电压都可能损坏器件。  

    如果出现这种情况、某种抑制电视的做法会有所帮助。 您是否有任何波形用于描述此测试? 这是单个故障、还是您发现其他电路板也损坏了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、这是一个单板出现故障、而我不希望它是应力测试板。  我尝试通过一个线束将第二个电路板搭接至 IN2连接、但未成功导致电源多路复用器以类似的方式发生故障。

    我在芯片上观察到的所描述的损坏类型是否有任何信息告诉我导致芯片死亡的能量路径?  (在输出端为70欧姆、电源开关尝试从 IN1路径接通电源、然后从 IN1路径接通电源、而不尝试从 IN2路径接通电源、再接通电源)?

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到我的电缆上大约有23.5V 的电压输出、导致 IN2输入出现问题-我想这正是您建议在电缆上进行所有振铃后、将 Vin 推至绝对最大值以上、而不是 ESD。

    我将会制定降低电压的措施、以避免对电路造成损坏。  谢谢!