This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:对电容器输出的 ESR 建议值有疑问。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919589/lm1117-doubt-with-recommended-value-esr-of-the-capacitor-output

器件型号:LM1117

大家好、TI 团队

我本周直接从 TI 购买了一些 LM1117T-5.0稳压器、我找到了 LM1117 National Semiconductor 的旧数据表(2000年8月)、其中说明了以下内容: 
"输出电容的 ESR 应小于0.5Ω Ω"。 

´s、Ω μ F Ω 表显示:"输出电容的 ESR 范围应介于0.3 μ F 至22 μ F 之间"。 
我应该使用什么值? 

此致、
莱昂纳多

 _
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    最新的数据表是准确的。
    小于0.5欧姆是一个拼写错误、在数据表的修订版 E 中、它被更改为大于0.5欧姆、小于5欧姆。  数据表的修订版 E 于2001年4月发布、因此您引用的2000年数据表中的错误相对较快地被捕捉和更正。  

    使用最新的数据表指南获得正确的 ESR 范围以实现稳定性。

    谢谢、

    斯蒂芬