This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40z80 EVM 无法放电

Guru**** 2603155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919234/bq40z80evm-020-bq40z80-evm-unable-to-discharge

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIO

大家好、

我正在尝试使 BQ40z80 EVM 正常工作、在1N 和2P 之间连接8V 电源、两者之间连接1k 分辨率。 模块上的所有其他连接都短路。 SYS PRIS 引脚在另一个块上连接 PACK-。 当我按下唤醒按钮(S1)时、负载在 PACK+/-之间连接时、负载将在短时间内看到8V、但随后变为0V。 我想我在这里缺少一些东西、为什么按下 S1后无法持续放电?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我已将其分配给工程师进行查看。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    默认情况下、EVM 适用于6S 配置。 如果您只将两个1k 欧姆电阻器连接到 EVM 并短接其他连接、则 EVM 将无法正常工作。
    我建议您将一串6个1k Ω 电阻器连接到 EVM、并将电源设置 为24V。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是否有任何方法使其适用于2S? 我是按照表3操作的。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在 EVM 上进行设置的方式应适用于2S 仿真。 但是、您还必须通过 bqStudio 更改设置、以便将其设置为2S 配置。

    可以在    bqStudio 的数据存储器->设置中的电池配置部分更改此设置。 您可能还需要阅读 技术参考手册(第 19.21.16节)以了解如何更改此配置以支持2S。

    此外、请确保 BQ40Z80中具有最新的固件、以避免出现任何错误。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon