请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80EVM-020 主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 BQSTUDIO
大家好、
我正在尝试使 BQ40z80 EVM 正常工作、在1N 和2P 之间连接8V 电源、两者之间连接1k 分辨率。 模块上的所有其他连接都短路。 SYS PRIS 引脚在另一个块上连接 PACK-。 当我按下唤醒按钮(S1)时、负载在 PACK+/-之间连接时、负载将在短时间内看到8V、但随后变为0V。 我想我在这里缺少一些东西、为什么按下 S1后无法持续放电?
谢谢、