This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452-Q1:ISO5452-Q1

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451, ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919142/iso5452-q1-iso5452-q1

器件型号:ISO5452-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5451ISO5452

大家好、

OUTH 和 OUTL 引脚的用途是什么? 为什么它们是两个独立的引脚? 是否要驱动两个单独的开关?请建议使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    它不是驱动单独的器件、而是驱动一个 IGBT/FET。 在内部、驱动器的上拉部分包括向 IGBT/FET 栅极提供电流的 NMOS (TI 栅极驱动器的 PMOS)、而下拉部分包含一个从 IGBT/FET 栅极灌入电流的 NMOS。 结构在下面数据表的方框图中突出显示。

    在 ISO5451中,您将注意到只有一个引脚用于输出驱动,标记为 OUT。

    在 ISO5452中、它们是分离的。 这样可以在不使用二极管的情况下更好地控制关断和导通

    例如、ISO5451、如果您希望在导通和关断时使用不同的电阻值、则必须使用一个二极管来分隔路径。 您需要这样做的原因是、例如、具有较低的关断电流和较高的导通电流。

    请参阅以下链接、进一步解释分离输出的重要性。

    如果您有其他问题、请告诉我。 如果我已经回答了您的问题、您能通过按下绿色按钮让我知道吗?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimtri

    您已经以非常详细的方式进行了解释。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常欢迎、如果您有任何疑问、请随时告知我们。

    最好

    Dimitri