This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:高电流解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ36002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919296/tpsm265r1-higher-current-solution

器件型号:TPSM265R1
主题中讨论的其他器件:LMZ36002

尊敬的团队:

我正在寻找替代的解决方案:

https://www.xppower.com/portals/0/pdfs/SF_SRH05.pdf

不确定我们的发展蓝图中是否有我不知道的更高电流模块

48V 输入

5V 输出

0.5A 输出

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    编辑:修正

    请看一下 LMZ36002。 它是一款额定输入电压为60V、电流为2A 的电源模块、可输出5V 电压。 这是另一种额定电压为60V 且可用于48V 输入应用的替代方案。

    此致、

    Jimmy