This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16301Q2:CSD16301Q2和 CSD25402Q3A ESD 规格(HBM)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2, CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919445/csd16301q2-the-csd16301q2-and-csd25402q3a-esd-spec-hbm

器件型号:CSD16301Q2
主题中讨论的其他器件: CSD25402Q3A

大家好、

我们在 CSD16301Q2 和 CSD25402Q3A 中为客户进行了设计。 但在进行器件认证时、他们需要我们提供 HBM ESD 电压性能。 您可以帮助分享 CSD16301Q2 和 CSD25402Q3A ESD 规格吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的客户进行 TI FET 设计。 CSD16301Q2通过150V HBM 和2000V CDM 标准。 CSD25402Q3A 通过了750V HBM 和2000V CDM 标准。