This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:输出电压选项

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919564/tps7a11-output-voltage-option

器件型号:TPS7A11

大家好、团队、

我对 TPS7A11输出电压选项有几个问题。
1)看起来 TPS7A1108 (0.8V 选项)在数据表中仅具有 PDRV (WSON)、而不具有 PYKA (BGA)。 这不仅仅是一个遗漏信息、还是我们可以实际订购 TPS7A1108PYKA 吗?
2) 3.3V 的输出选项不可用(最大=3.0V)、它是正确的吗?

此致、
S.Sawamoto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    我可以向团队核实我们是否可以提供 TPS7A1108PYK 样片。 我目前看不到一个释放这个电压选项的激活项目。

    对于问题2、3.0V 是该器件的最大 VOUT。 这就是我们所说的 LILO (低输入/低输出) LDO。  

    我希望这能回答你的问题。