This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:当 EN 介于0.4V 和1V 之间时、器件型号是什么

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54325, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919181/tps82085-what-is-device-statue-when-en-between-0-4v-and-1v

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件:TPS54325

大家好、

在这里了解您很高兴。 客户询问当 EN 介于0.4V 和1V 之间时、器件的型号是什么? 该 EN 值是否会锁定我们的器件?  谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    以下是解释 EN 引脚规格的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt730/slyt730.pdf

    逻辑高电平和低电平之间的电压不会锁定器件、并且可以读取为高电平或低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您在此处提供应用手册。 如果我将 EV 电压从1.5V 降低到0.8V、并等待大约400ms。 然后将 EN 从0.8V 增加到1.5V、我们的器件将如何运行。 它的行为是否与此帖子类似?  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/918373/3395354#3395354

    BR、

    查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供问题的背景。  如果您愿意、我可以检查您的电路、看看是否可以进行一些小的重新设计、以避免 EN 大幅下降的情况。

    TPS82085在内部与另一个线程中的 TPS54325有很大不同。  这种行为不应发生。

    如果 EN 降至0.8V、器件可能会关断。  或者它可能保持运行。