This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:输入电容为1uF

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919380/ua78-1uf-for-input-capacitor

器件型号:UA78

大家好、

 

是否可以为输入电容器放置1uF?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、

    输入电容器与稳定性几乎没有关系。 需要减小源电压和稳压器之间的任何输入阻抗。 如果输入布线中存在高阻抗和低电容、则输入轨可能会下降、这可能会影响调节。 UA78的典型建议值为0.33uF、但您可以根据需要添加尽可能多的资源来支持应用。  

    这是否能回答您的问题?