This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐使用的芯片

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563231, TLV62130, TPS54424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919466/recommended-chip-to-use

主题中讨论的其他器件:TPS563231TLV62130TPS54424

您好!

我需要设计一个5V @3A 直流/直流转换器、其电源电压范围为10V 至17V、必须安装在22mm x 9mm 的 PCB 中、其中的组件位于单侧。 我尝试使用 TPS563231进行此设计、但遇到过热问题。 整个 PCB 会变热、因此我假设热传导不是问题、而是需要更多的铜面积、因为 PCB 尺寸有限、我无法提供这些面积。 查看其他可能的解决方案、我发现了 TLV62130、虽然价格是其两倍、但在我的可用空间中可能会提供更好的热性能。  

在制作原型之前、我想了解 TI 是否对用于我的应用的可能 IC 有一些建议(理想情况下、与之前提到的 IC 的价格范围相同)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    TLV62130应在您提到的条件下正常工作。 TPS54424也是您可以考虑的另一种选择、但价格可能会更高。

    此致、

    模块