Other Parts Discussed in Thread: LMR23625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23625CFPEVM 主题中讨论的其他器件:LMR23625
我 的设计中使用的是 LMR23625CFDDA 开关稳压器。 它用于将15V 转换为5V。 在 EN/SYNC 引脚上提供了一个电阻分压器、其中拉高电阻值为8.87k Ω、拉低电阻值为1.05k Ω。 这会导致 EN/SYNC 引脚上的电压为1.5V 至1.6V (根据数据表、EN/SYNC 电压应介于1.4V 至1.7V 之间)。
15V 的输入电压容差为5%、这使得输入电压摆幅介于14.25V 至15.75V 之间。 在测试过程中、我发现如果电压介于14.25V 和14.8V 之间、则输出不恒定、即使数据表中给出的工作电压为4V 至36V、输出也有时不存在。
我想知道、即使 EN/SYNC 的电压输入和电压介于数据表中给出的值之间、稳压器为什么不提供输出。