This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:关于推荐用于反向电流保护的二极管。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919341/tps27s100-about-the-recommend-diode-for-reverse-current-protection

器件型号:TPS27S100

你(们)好。

我的客户希望在 Vin 处使用二极管实现反向电流保护。
当电流限制为4A 时、您有什么建议吗?

 "RB088LAM-60"。  会产生一代热量。

您能告诉我它们应该使用哪种二极管吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    通过 Vin 处的反向电流保护、您意味着从 Vin 到器件的二极管吗?

    TI 不对该保护二极管进行规格、因为它在很大程度上取决于客户运行的系统。 在这种情况下、所有应用电流都将流经二极管、导致其发热。 还应使用足够的散热器。

    我建议使用具有最小正向压降的大电流额定散射键二极管。 也可以使用 LM74700等"理想二极管"器件、并获得非常小的压降。