This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:同步整流以实现更高效率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919507/tps92518-synchronous-rectification-for-higher-efficiency

器件型号:TPS92518
主题中讨论的其他器件: TPS92641

您好!

是否有一个具有额外输出的类似 LED 驱动器用于驱动低侧 MOSFET 以替代"有损耗" 的肖特基二极管?

我还没有使用 TPS92518 DEV 进行任何原型设计。 但正如一个概念 、添加了一个半桥驱动器(即 IRS2007STRPBF、随机等效 IC)和一个 MOSFET 来替代再循环二极管。 这将在一定程度上降低设定的电流值(由于增加了传播延迟)、但可以是(?) 校准输出。 此外、还需要切换之间的死区时间以避免击穿。  

这对于电池供电的灯很有用、例如 RGBW LED I@2.5A (每个)和二极管 Vf@0.35V (不考虑占空比降额、假设 Vin >> Vled)、我们得到~0.8W。 在 RGBW 中使用4个 LED 时、这将是相当大的~3-3.5W。

并联调光也必须是本设计的考虑因素。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我会查看 TPS92641或 TPS92520。  始终有方法使非同步器件同步、但这可能会涉及到。  由于再循环电压接近于零而不是二极管压降、因此还必须检查 TPS92518进行同步和分流 FET 调光。  如果长时间分流、则电流可能会由于 TPS92518的最短导通时间而上升。  这在很大程度上取决于运行条件和设计。

    此致、