This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热敏电阻

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919264/choosing-thermisitors

主题中讨论的其他器件:TMP117TMP116

您能帮我找到最适合我的应用的热敏电阻吗?  我们正在快速开发我们的临床级贴片、以帮助监测在当前新冠疫情附近加速发展的情况。  

您提供的热敏电阻选项(TMP117和 TMP116)非常昂贵、比我需要的精度高得多。 我们可以实现1%的精度。 您正在与0402尺寸标准热敏电阻竞争、该热敏电阻具有极高的成本效益。 为了方便工程师使用、我们认为10千欧值热敏电阻可以正常工作、模拟输出最适合我们。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

     了解一下 TMP6131DEC。 首先、您需要记住1%的误差、在98.6F 时为+1 = 99.6F/-1 = 97.6F。 当接受人体温度时、1%的值会非常高。 您最可能需要接近0.1%、但这是我对热测量的想法。 TMP6131DEC 需要一次性偏移校正、但精度可达0.5%。 通过一些工程设计、它可以接近0.3%。

     请务必查看 TMP6131DEC 的设计工具、因为它将为您提供大量帮助。

     TMP117已经过校准。 成本通常由无需校准而抵消。